结果:找到"贴片无源晶振 石英晶体 晶体谐振器 振荡器",相关内容1000条
  • 高精度HUD平视显示系统YXC3225无源晶振YSX321SL
  • 在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的选择。YSX321SL的产品特点:1.高精度±10PPM(25℃)石英晶体谐振器,频点为16MHz,负载10PF,能够提供出色的频率稳定性和可靠性,确保HUD平视显示系统的准确性和稳定性,使驾驶信息始终清晰可见。2.3225主流小尺寸封装,通用性强,适用于各类HUD平视显示系统的设计和应用。其贴片式金属封装还...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 14:47:00
  • 差分晶振怎么测量
  • 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
  • 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
  • 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
  • 高性能无源晶振选择YSX211SL晶振精准稳定的时钟引领电子设计
  • 在电子领域中,无源晶振是电路系统中重要的时钟源。针对紧凑的电路布局和高要求的性能,平板FPC2016无源晶振YSX211SL以其独特的特点成为了许多应用场景中的首选。YSX211SL拥有超小超薄的封装尺寸,仅为2.01.60.85mm。相较于通用的3225封装尺寸,YSX211SL可以节省高达62%的空间。这使得在电路设计中,YSX211SL为工程师提供了更多的自由空间,使得电子产品可以变得更加轻薄、紧凑。YSX211SL采用了16MHz12PF石英晶体谐振器,具备高精度和高频率稳定性。在25℃的条件下,其频率误差仅为±10PPM,能够提供可靠的时钟源,确保电子系统的准确性和可靠性。YSX2...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-22 16:10:00
  • 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
  • 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
  • 为什么晶振下方不能走信号线?
  • 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有,,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
  • XTAL振荡器电路设计和布局技巧
  • 每年,数十亿种晶体被制造出来,并且几乎在每个电子设备中使用。网络、数字手表甚至微波中的数字和模拟子系统都需要稳定的振荡器,以实现精确定时并在数字电路中移动数据。除了XTAL振荡器电路布局之外,还需要选择合适的晶振,以提供稳定的时序。在市场上可以找到的XTAL的制造频率范围为〜10kHz至〜100MHz。这些组件具有不同程度的固有抖动和温度敏感度,为系统选择正确的振荡器对于确保数字和模拟电路的准确时序至关重要。随着频率增加到GHz范围,将需要改变策略并为系统选择高度稳定的参考振荡器。这是需要了解的XTAL振荡器电路设计和组件选择,以及何时需要开始考虑更稳定的高频振荡器。XTAL振荡器电路布局技...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ,,,有 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-04-25 16:27:00
  • 晶振硬核常识|如何延长晶振使用率
  •   每一个产品都有自身的使用寿命,好比晶振亦是如此。对于晶振而言,老化是不可避免的,如何有效的保护其使用率,让晶振老化的速度慢一点呢?今天小扬教大家7招巧妙延长晶振使用率。  1、保证镀膜室和微调室的真空度,镀膜前最好进行离子轰击清洗。镀膜过程中,晶片的温度,溅射的速度均对电极质量有影响。  2、镀膜前后,上架点胶后,微稠后都应进行高温烘烤,以消除应力的影响,烘烤老化最好在可抽真空充氮气的烘箱里进行。  3、为防止电极氧化,晶振壳内部应充高纯氮气。  4、要保证晶片的光洁度和清洁度,包括其边缘的光洁度,要对晶片进行多遍仔细清洗,对谐振件和外壳也要清洗。  5、应采用深腐蚀工艺,确保破坏层被全...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-27 14:33:00
  • 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
  • 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
  • 如何区分贴片晶振脚位方向?
  •   随着信息技术的快速发展,小型化的产品越来越受到欢迎。在晶振行业也亦如此,如今越来越多的电子设备都选择使用小巧轻薄的贴片晶振,插件晶振的使用范围慢慢被缩小。  一、贴片晶振是什么?  常说的晶振,是石英晶体元器件中的一种。石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器均为石英晶体元器件。石英晶体是一种压电晶体。压电晶体当受特定方向挤压或拉伸时,它的两端就会产生不同的电荷。根据效应情况不同,分为正压电效应与逆压电效应。贴片晶振主要是用于电路中的时钟模块,来提供相应的时钟基准,常见的应用主要是嵌入式设计,如FPGA、DSP等开发板中。  二、无源晶振和有源晶振脚位异同?  常见的贴片晶振主要分...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-25 14:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: